This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01801:LCPECL 发射极电阻器计算器、用于减少输出共模设置

Guru**** 2803255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/741447/lmk01801-lcpecl-emitter-resistor-calc-for-reduced-output-common-mode-setup

器件型号:LMK01801

您好、Timothy、

这是宝贵的反馈、非常感谢。

为了理解您的建议电路、是否仍然建议在低于1V (假设为0.5V)的较低共模电压下使用这种简单的分压器?

再次感谢、
Joerg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joerg、您好!

    是的、它也可用于较低的 VCMS。。。 当然、分频越多、振幅就越小、但 LCPECL 通过尽可能减小 VCM 并最大程度地减小可分频的摆幅、为您提供了最佳的分压起点。

    73、
    Timothy