This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01801:CLKIN 引脚的正确直流耦合

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK01801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/741461/lmk01801-proper-dc-coupling-of-clkin-pins

器件型号:LMK01801

您好!

我们想知道 LMK01801时钟输入是否可以安全地直流耦合到差动时钟源? 数据表中未找到 CLKIN 输入共模电压、交流耦合似乎是唯一推荐的方案。

是否有人详细介绍了 CLKIN 等效电路?

在评估板上、我们在 CLKIN 引脚上测量了大约1.8V 的电压。 因此、例如、3.3V LVPECL 驱动器格式(VCM 通常为 VCC-1.4V)似乎非常适合大致匹配 CLKIN 共模电压电平。 此假设是否正确?

此致、
Joerg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joerg、您好!

    我没有关于 LMK01801上的输入共模偏移对相位本底噪声影响的数据。 ~、通常如果您坚持使用共模电压 Δ V 自偏置电压、您就可以了。 该偏置确实会随温度变化。 我的经验表明、一般来说、如果您的 VCM 高于~1.3V、性能应该可以。 但是、如果没有在数据表中对这种类型的操作进行完全表征、我无法保证它的运行。

    73、
    Timothy