This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:加电时间

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04610, LMX2592, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/738582/lmk04610-power-up-time

器件型号:LMK04610
主题中讨论的其他器件: LMX2592LMX2594

看看如何在 PLL1被旁路的情况下使用 LMK04610。  器件从复位启动需要多长时间?  在本例中、我假设从 SPI 寄存器编程到 PLL 在输出开启时锁定的时间。

为了节省功耗、 我们希望在不需要 LMK04610时将其断电、这就是加电时间问题的原因。 作为替代方案、我们是否可以使用 SPI 命令将器件的尽可能多的部分断电、以最大限度地降低功耗、但允许更快的导通恢复时间? 如果是这样、是否有任何关于在可能的待机功耗模式和接通时间之间进行权衡的信息?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我可以尝试给你一些粗略的指导 功率和开通时间之间的折衷。  您关注的是什么数量级、甚至是有意义的?

    [引用 USER="Mark Guastaferro"]我们是否可以使用 SPI 命令关闭器件中尽可能多的部分的电源、以最大程度地降低功耗、但允许更快的恢复时间?

    应该是、例如、您可以关闭所有输出、然后进行启动-为所有输出加电并进行同步(如果需要)。  对于已编程的寄存器数量、这将更快、并且无需等待 PLL2锁定。  查看数据表的电流消耗部分、了解可能的节省情况。  如果不了解您的配置、我无法说真正的优势... 例如、如果您只有2个 HSDS 4 mA 输出、则功率与10倍 HCSL 有显著差异。

    [引用用户="Mark Guastaferro"]在本例中,我假设从对 SPI 寄存器进行编程到对 PLL 进行锁定且输出打开的时间。

    您是否要以20MHz 的最大 SPI 总线速率对器件进行编程?  如果不是、比率是多少?

    对于锁定的总启动时间、我们将了解...

    1) 1)电源斜升至最终电源电压的时间。

    2)将 RESETN 设置为低电平的时间、1 -> 0 (25ns)-> 1。

    3) 3)使用流处理(一个地址写入和重复数据写入)对所有寄存器进行编程的时间88.1 μ s @ 20 MHz。

    4) 4)设置 DEV_STARTUP = 1; (1.3us)@ 20MHz。

    5) 5)等待 LOCK 和时钟输出... 这将取决于校准时间和 PLL 环路带宽。

    >您能建议 OSCin 频率和 PLL2环路带宽吗?  根据您在上面引述的评论、我认为这5项是您问题的主要焦点吗?

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    感谢您提供的信息和详细信息。  时钟系统仍在设计中、因此在可能的配置中存在一定的灵活性。 为了避免将 PLL1用作抖动清除器、OSC 输入将来自非常干净的源、为100MHz。 最好设置 PLL2带宽以优化输出抖动。  其中一个输出将用作 LMX2592 PLL 的参考时钟。 还有三个其他输出、尚不确定它们的模式或驱动电平。

    目标是在100微秒左右的低功耗状态下实现导通时间、前提是器件在之前的某个时间处于导通状态并且寄存器在该时间已编程。  我使用 LMX2594的断电寄存器位运行了加电测试、响应时间超过2.5毫秒、这太长了。  我认为、其中的大部分是内部 LDO 加电。  我的问题是 LMK06410在完全断电时的响应可能与此类似。  假设解决此问题的方法是让计时器件的某些部分保持通电状态、以避免发生非常长的上电事件(例如 LDO)、然后主接通延迟来自最短的寄存器写入和 PLL 锁定时间。 外部电源不会降低。

    SPI 写入可能处于最大速度。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    本周晚些时候、我希望我可以测量基本 EVM 案例的锁定时间、这将提供折衷方案。 我将在这里发布结果。

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    如果不执行任何特殊操作、从发送 DEV_STARTUP = 1命令的那一刻起、我将获得10ms 至15ms 范围内的锁定时间。

    我通过 CLKin1直接使用一个100MHz 基准来连接 PLL2。 我测量了1GHz 输出。

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Timothy
    这个启动时间比我们希望的要长。 我可以离线联系您讨论选项。