This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:关于 LMX2594的杂散问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/741236/lmx2594-about-the-spurious-problem-of-lmx2594

器件型号:LMX2594

您好!

LMX2594的配置如下:Foscin = 51.2MHz、输出目标信号 fout = 1024.019MHz、其他寄存器的配置如图1和图2所示。 图3显示了输出信号的结果。 请注意、输出信号已锁定。
问题:如何在不改变 Foscin 和 Fout 的情况下有效地优化输出信号的杂散?

                                                                                                                               图1.

                                                                                                                         图2.

                                                                                                                           图3.

此致、

Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的同事可能会给您更多的想法、但尝试将您的分数从4750/1600000降低到19/6400。

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。

    理论上讲、根据您的配置、您将在2kHz、8kHz、19kHz 和152kHz 处有杂散。
    建议将 DEN 更改为1600001、2kHz 和8kHz 杂散应消失。
    19kHz 和152kHz 杂散很难消除、它们是 FPD、Fout、VCO 和 fosc 之间的串扰杂散。
    您可以使用不同的参考时钟吗?