This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:LMX2571 TRx 开关隔离

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/740804/lmx2571-lmx2571-trx-switch-isolation

器件型号:LMX2571

我想使用 LMX2571的 TRx 控制引脚控制800MHz 频带信号的输出。


内置 TRx 开关的隔离是什么?
(当输出端口通过外部 TRx 控制引脚设置为 Tx 端口时、TX 和 Rx 输出频率相同、输出电平输出到 Rx 端口。)

在数据表中未找到规格。

请回答我的问题。