This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:没有超过某个分频器值的时钟输出

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/740758/lmk04828-no-clock-output-past-a-certain-divider-value

器件型号:LMK04828

我在双环路模式下使用 LMK、并成功锁定 PLL1和 PLL2。 在 VCO1 @ 3GHz 的情况下、输出100MHz 至500MHz (分频器值为30至6)的时钟没有问题。 当我尝试使用3分频器达到1GHz 时、我不再获得输出。 有什么想法、为什么我无法输出1GHz 时钟、但我可以降低频率?

以下是我的相关 VHDL:

常量 CLK_PWRDOWN:STD_LOGIC_VECTOR (7降至0):= x"f9";--关闭器件时钟和系统参考时钟输出、请参阅 LMK04828数据表中的表16
常量 CLK_DIV100M:STD_LOGIC_VECTOR (7降至0):= x"7E";--或分频0x1E 值。 当 VCO1 = 3000MHz 时、产生100MHz 的输出。 还包括1
个常数 CLK_DIV200M 的 ODL/IDL 设置:STD_LOGIC_VECTOR (7向下到0):= x"6F";--分频值0x0F 或15。 当 VCO1 = 3000MHz 时、产生200MHz 的输出。 还包括1
个常数 CLK_DIV300M 的 ODL/IDL 设置:STD_LOGIC_VECTOR (7降至0):= x"6A";--分频值0x0A 或10。 当 VCO1 = 3000MHz 时、产生300MHz 的输出。 还包括1
个常数 CLK_DIV375M 的 ODL/IDL 设置:STD_LOGIC_VECTOR (7向下到0):= x"68";--分频值0x08或8。 当 VCO1 = 3000MHz 时、产生375MHz 的输出。 还包括1
个常数 CLK_DIV500M 的 ODL/IDL 设置:STD_LOGIC_VECTOR (7降至0):= x"66";--分频值0x06或6。 当 VCO1 = 3000MHz 时、产生500MHz 的输出。 还包括1
个常数 CLK_DIV1GIG 的 ODL/IDL 设置:STD_LOGIC_VECTOR (7下调至0):= x"63";--分频值0x03或3。 当 VCO1 = 3000MHz 时、产生1000MHz 的输出。 还包括1
个常数 CLK_DIV1500M 的 ODL/IDL 设置:STD_LOGIC_VECTOR (7下调至0):= x"62";--分频值0x02或2。 当 VCO1 = 3000MHz 时、产生1500MHz 的输出。 还包括1
个常数 CLK_EN 的 ODL/IDL 设置 :std_logic_vector (7降至0):= x"F1";--延迟功能禁用,SYSREF 输出禁用,设备时钟输出启用
常量 DCLK_LVPECL:STD_LOGIC_VECL (7降至0):= x"06";-- SYSREF 断电,设备时钟 LVPECL 2Vpp,正常
LVDS 01_REGAL:-0X_CLK 逻辑:-01": SYSREF 断电、器件时钟 LVDS、正常极性
常数 CLKIN0_EN:std_logic_vector (7降到0):= x"0A";--启用 CLKIN0输入并将其设置为双极(推荐用于差分输入)
常数 CLKIN0_PLL1:STD_LOGIC_vector (7降到0):= x"0E";-- 这会将 PLL1的基准时钟设置为 CLKIN0输入引脚
上的时钟 constant set_LOS0:std_logical_vector (7降到0):= x"0B";--将 CLKIN0SEL 引脚设置为输出,提供 CLKIN0
constant set_mISO 的信号丢失(LOS)状态:= x_33:-std_vector:(std_0SEL) 将 CLKIN1SEL 引脚设置为提供 LMK 寄存器的 SPI 回读的输出





。
。
。



--LMK 寄存器查找表,100MHz 版本
LMK_REG_PROC:进程(全部)
开始 -- |W1、W0、A12|A11-A0 |数据|
案例 ReG_PTR 是 -- R/W | | | |
当 x"00"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"000"& x"80"时; --复位,SPI_3Wire_dis (初始化)
当 x"01"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"000"& x"10"时; --复位,SPI_3Wire_dis
当 x"02"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"002"& x"00"时; ----断电
--------------------------------------------------------
---收发器四路0参考时钟设置---
----------------------------------------
当 x"03"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"100"& x"03"时; - Clkout0-1_Odl、Clkout0-1_IDL、Dclkout0_div、表16
当 x"04"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"101"& x"55"时; -- Dclkout0_ddly_cnth、Dclkout0_ddly_cntl,表17
当 x"05"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"103"& x"00"时; -- Dclkout0_Adly、Dclkout0_Adly_mux、Dclkout0_mux、表18
当 x"06"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"104"& x"00"时; -- Dclkout0_hs、Sdclkout1_mux、Sdclkout1_dly、Sdclkout1_hs,表19
当 x"07"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"105"& x"00"时; -- Sdclkout1_Adly_en、Sdclkouty_adl1,表20
当 x"08"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"106"& CLK_PWRDOWN;-- Dclkout0_ddly_PD、Dclkout0_Hsg_PD、Dclkout0_adlyg_PD、Dclkout0_Adly_PD、 Dclkout0-1_PD、Sdclkout1_ds_mode、Sdclkout1_PD、表21
当 x"09"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"107"& x"00"时; --- Sdclkout1_pol,Sdclkout1_fmt,Dclkout0_pol,Dclkout0_fmt,表22
------
---收发器四路2参考时钟和 PF SYSREF2设置------------------

当 x"0A"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"108"& CLK_DIV100M 时;-- Clkout2-3_Odl、Clkout2-3_IDL、Dclkout2_div、表16
当 x"0b"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"109"& x"55"; -- Dclkout2_dly_cnth、Dclkout2_dly_cntl,表17
当 x"0c"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"10b"& x"00"时; -- Dclkout2_Adly、Dclkout2_Adly_mux、Dclkout2_mux、表18
当 x"0d"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"10c"& x"00"时; -- Dclkout0_hs、Sdclkout1_mux、Sdclkout1_dly、Sdclkout1_hs,表19
当 x"0e"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"10d"& x"00"时; -- Sdclkout3_Adly_en、Sdclkouty_adl3,表20
当 x"0f"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"10e"& CLK_EN 时; - Dclkout2_dly_PD、Dclkout2_Hsg_PD、Dclkout2_adlyg_PD、Dclkout2_Adly_PD、Dclkout2-3_PD、 Sdclkout2_ds_mode、Sdclkout2_PD、表21
当 x"10"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"10f"& DCLK_LVDS;-- Sdclkout3_pol、Sdclkout3_fmt、Dclkout2_pol、Dclkout2_fmt、 表22
--------------------------------
--- HSADC1采样时钟和 SYSREF 设置---
----------------------------------------
当 x"11"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"110"& x"03"时; - Clkout4-5_Odl、Clkout4-5_IDL、Dclkout4_div、表16
当 x"12"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"111"& x"55"时; -- Dclkout4_dly_cnth、Dclkout4_dly_cntl,表17
当 x"13"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"113"& x"00"时; -- Dclkout4_Adly、Dclkout4_Adly_mux、Dclkout4_mux、表18
当 x"14"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"114"& x"00"时; -- Dclkout4_hs、Sdclkout5_mux、Sdclkout5_dly、Sdclkout5_hs、表19
当 x"15"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"115"& x"00"时; -- Sdclkout5_Adly_en、Sdclkouty_adl5,表20
当 x"16"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"116"& CLK_PWRDOWN;-- Dclkout4_dly_PD、Dclkout4_Hsg_PD、Dclkout4_adlyg_PD、Dclkout4_Adly_PD、Dclkout4_Adly_PD、 Dclkout4-5_PD、Sdclkout5_ds_mode、Sdclkout5_PD、表21
当 x"17"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"117"& x"00"时; --- Sdclkout5_pol,Sdclkout5_fmt,Dclkout4_pol,Dclkout4_fmt,表22
------
--- HSADC2采样时钟和 SYSREF 设置---
----------------------------------------
当 x"18"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"118"& CLK_DIV500M 时;-- Clkout6-7_Odl、Clkout6-7_IDL、Dclkout6_div、表16
当 x"19"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"119"& x"55"; -- Dclkout6_ddly_cnth、Dclkout6_ddly_cntl,表17
当 x"1a"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"11b"& x"01"时; -- Dclkout6_Adly、Dclkout6_Adly_mux、Dclkout6_mux、表18
当 x"1b"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"11c"& x"00"时; -- Dclkout6_hs、Sdclkout7_mux、Sdclkout7_ddly、Sdclkout7_hs,表19
当 x"1c"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"11d"& x"00"时; -- Sdclkout7_Adly_en、Sdclkout7_Adly,表20
当 x"1D"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"11e"& CLK_EN 时; - Dclkout6_ddly_PD、Dclkout6_Hsg_PD、Dclkout6_adlyg_PD、Dclkout6_Adly_PD、Dclkout6-7_PD、 Sdclkout7_ds_mode、Sdclkout7_PD、表21
当 x"1e"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"11F"& DCLK_LVPECL;- Sdclkout7_pol、Sdclkout7_fmt、Dclkout6_pol、Dclkout6_fmt、Dclkout6_fmt 时、 表22
--------------------------------
---备用时钟1和备用 SYSREF 1设置---
----------------------------------------
当 x"1f"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"120"& x"03"时; -- Clkout8-9odl、Clkout8-9_IDL、Dclkout8_div、表16
当 x"20"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"121"& x"55"时; -- Dclkout8_ddly_cnth、Dclkout8_ddly_cntl,表17
当 x"21"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"123"& x"00"时; -- Dclkout8_Adly、Dclkout8_Adly_mux、Dclkout8_mux、表18
当 x"22"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"124"& x"00"时; -- Dclkout8_hs、Sdclkout9_mux、Sdclkout9_ddly、Sdclkout9_hs,表19
当 x"23"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"125"& x"00"时; -- Sdclkout9_Adly_en、Sdclkout9_Adly,表20
当 x"24"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"126"& CLK_PWRDOWN 时;-- Dclkout8_ddly_PD、Dclkout8_Hsg_PD、Dclkout8_adlyg_PD、Dclkout8_Adly_PD、Dclkout8_Adly_PD Dclkout8-9_PD、Sdclkout9_dis 模式、Sdclkout9_PD、表21
当 x"25"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"127"& x"00"时; --- Sdclkout9_pol,Sdclkout9_fmt,Dclkout8_pol,Dclkout8_fmt,表22
------
---时钟输出未使用(无连接)---
----------------------------------------
当 x"26"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"128"& x"03"时; - Clkout10-11_Odl、Clkout10-11_IDL、Dclkout10_div、表16
当 x"27"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"129"& x"55"时; -- Dclkout10_ddly_cnth、Dclkout10_ddly_cntl,表17
当 x"28"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"12b"& x"00"时; -- Dclkoutx_adl10、Dclkout10_Adly_mux、Dclkout10_mux、表18
当 x"29"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"12c"& x"00"时; -- Dclkout10_hs、Sdclkout11_mux、Sdclkout11_ddly、Sdclkout11_hs,表19
当 x"2a"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"12d"& x"00"时; -- Sdclkout11_Adly_en、Sdclkout11_Adly,表20
当 x"2b"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"12e"& CLK_PWRDOWN 时;-- Dclkout10_ddly_PD、Dclkout10_Hsg_PD、Dclkout10_adlyg_PD、Dclkout10_Adly_PD、Dclkout10_Adly_PD Dclkout10-11_PD、Sdclkout11_dis 模式、Sdclkout11_PD、表21
当 x"2c"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"12F"& x"00"时; --- Sdclkout11_pol,Sdclkout11_fmt,Dclkout10_pol,Dclkout10_fmt,表22
------
---收发器四路1参考时钟和 PF SYSREF1设置------------------

当 x"2D"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"130"& x"03"时; - Clkout12-13_Odl、Clkout12-13_IDL、Dclkout12_div、表16
当 x"2e"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"131"& x"55"时; -- Dclkout12_ddly_cnth、Dclkout12_ddly_cntl,表17
当 x"2f"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"133"& x"00"时; -- Dclkout12_Adly、Dclkout12_Adly_mux、Dclkout12_mux、表18
当 x"30"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"134"& x"00"时; -- Dclkout12_hs、Sdclkout13_mux、Sdclkout13_dly、Sdclkout13_hs,表19
当 x"31"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"135"& x"00"时; -- Sdclkout13_Adly_en、Sdclkout13_Adly,表20
当 x"32"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"136"& CLK_PWRDOWN;-- Dclkout12_ddly_PD、Dclkout12_Hsg_PD、Dclkout12_adlyg_PD、Dclkout12_Adly_PD、 Dclkout12-13_PD、Sdclkout13_dis 模式、Sdclkout13_PD、表21
当 x"33"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"137"& x"00"时; -- Sdclkout13_pol、Sdclkout13_fmt、Dclkout12_pol、Dclkout12_fmt、表22
--用于时钟分配的 VCO1,振荡器关闭
当 x"34"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"138"& x"20"时; -- VCO_mux、Oscout_mux、Oscout_fmt、表23
----------------------------------------
-- SYSREF 设置(不用于 JESD204B 子类0)----
----------------------------------------
当 x"35"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"139"& x"00"时; -- Sysref_clkin0_mux、Sysref_mux、表24
当 x"36"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"13a"& x"0c"时; -- Sysref_div[12:8]、Sysref_div[7:0],表25
当 x"37"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"13b"& x"00"时; -- Sysref_div[12:8]、Sysref_div[7:0],表25
当 x"38"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"13c"& x"00"时; -- Sysref_ddly[12:8]、Sysref_ddly[7:0],表26
当 x"39"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"13d"& x"08"时; -- Sysref_ddly[12:8]、Sysref_ddly[7:0],表26
当 x"3a"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"13e"& x"03"时; -- Sysref_puls_cnt,表27
----------------------------------------------------------
当 x"3b"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"13F"& x"00"时; - PLL2_nclk_mux、PLL1_nclk_mux、FB_mux、FB_mux_en、表28 *
当 x"3c"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"140"& x"0f"时; PLL1_PD、VCO_LDO_PD、VCO_PD、Oscin_PD、Sysref_GBL_PD、 Sysref_PD、Sysref_ddly_PD、Sysref_PLSR_PD、表29 *
当 x"3D"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"141"& x"00"时; -- Ddlydsysref_en、Ddlydx_en、表30 *
当 x"3e"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"142"& x"00"时; -- Ddlyd_step_cnt,表31 *
当 x"3f"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"143"& x"00"时; -- Sysref_CLR、Sync_1shot_en、Sync_pol、Sync_en、Sync_PLL2_dld、 SYNC_PLL1_dld、SYNC_MODE、表32 *
当 x"40"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"144"& x"00"时; -- Sync_dissysref、Sync_disx、表33 *
当 x"41"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"145"& x"7f"时; --固定寄存器,设置为0x7f *
当 x"42"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"146"& CLKIN0_EN;- Clkin2_en、Clkin1_en、Clkin0_en、Clkin2_type 时、 Clkin1_type、Clkin0_type、表37 *
当 x"43"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"147"& CLKIN0_PLL1;- CLKIN_SEL_POL、CLKIN_SEL_MODE、Clkin1_OUT_mux、Clkin0_OUT_mux、 表38.
当 x"44"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"148"& SET_LOS0;-- CLKIN_sel0_mux、CLKIN_sel0_type、表39
当 x"45"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"149"& SET_MISO;- SDIO_rdbk_type、CLKIN_sel1_mux、CLKIN_sel1_type、表40
当 x"46"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"14a"& x"02"时; -- Reset_mux、Reset_type、表41 *
当 x"47"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"14b"& x"16"时; - Los 超时、Los _en、Track_en、Holdover_force、Man_dac_en、 MAN_DAC[9:8]、表42 *
当 x"48"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"14c"& x"00"时; - Man_DAC[9:8]、Man_DAC[7:0]、表43 *
当 x"49"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"14d"& x"00"时; - DAC_TRIP_LOW、表44 *
当 x"4a"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"14e"& x"c0"时; - DAC_clk_mult、DAC_TRIP_HIGH、表45 *
当 x"4b"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"14F"& x"7f"时; -- DAC_clk_cntr,表46 *
----------------------------------------
--保持设置(当 PLL1参考时钟丢失时)----
----------------------------------------
当 x"4c"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"150"& x"40"时; -- CLKIN_OVERRIDE、Holdover_PLL1_Det、Holdover_LOS_Det、Holdover_Vtune_det、Holdover_hitless_switch、 HOLDOW_EN、表47
当 x"4D"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"151"& x"02"时; -- Holdove_dld_cnt[13:8],Holdove_dld_cnt[7:0],表48
当 x"4e"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"152"& x"00"时; -- Holdove_dld_cnt[13:8],Holdove_dld_cnt[7:0],表48
------------------------
---- 分频器:0中的时钟 ----
----------------------------------------
当 x"4F"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"153"& x"00"时; - Clkin0_r[13:8]、Clkin0_r[7:0]、表50
当 x"50"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"154"& x"78"时; -- Clkin0_r[13:8],Clkin0_r[7:0],表50
--------------------------------------------------------------
---- 分频器:1中的时钟 ----
----------------------------------------
当 x"51"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"155"& x"00"时; -- Clkin1_r[13:8]、Clkin1_r[7:0]、表51、52
当 x"52"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"156"& x"78"时; -- Clkin1_r[13:8],Clkin1_r[7:0],表51,52
--------------------------------------------------------------------------
---- 分频器:2中的时钟 ----
----------------------------------------
当 x"53"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"157"& x"00"时; -- Clkin2_r[13:8]、Clkin2_r[7:0]、表53
当 x"54"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"158"& x"78"时; -- Clkin2_r[13:8],Clkin2_r[7:0],表53
--------------------------------------------------------------------
---- PLL1设置 ----
----------------------------------------
当 x"55"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"159"& x"00"时; -- PLL1_n,表54,55
当 x"56"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"15A"& x"78"时; -- PLL1_n,表54,55
当 x"57"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"15b"& x"D4"时; - PLL1_wnd_size、PLL1_CP_tri、PLL1_CP_pol、PLL1_CP_GAIN、表56 *
当 x"58"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"15c"& x"20"时; - PLL1_dld_cnt [13:8]、PLL1_dld_cnt [7:0]、表57、58
当 x"59"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"15d"& x"00"时; - PLL1_dld_cnt [13:8]、PLL1_dld_cnt [7:0]、表57、58
当 x"5a"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"15e"& x"00"时; -- PLL1_r_dly、PLL1_n_dly,表59
--设置 PLL1锁定检测输出
当 x"5b"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"15F"& x"0B"时; -- PLL1_ld_mux、PLL1_ld_type,表60
----------------------------------------------
---- PLL2设置 ----
----------------------------------------
当 x"5c"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"160"& x"00"时; - PLL2_r[11:8]、PLL2_r[7:0]、表61、62 *
当 x"5d"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"161"& x"01"时; - PLL2_r[11:8]、PLL2_r[7:0]、表61、62 *
当 x"5e"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"162"& x"44"时; PLL2_p、Oscin_freq、PLL2_xtal_en、PLL2_ref_2x_en、表63
当 x"5F"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"163"& x"00"时; -- PLL2_n_cal[17:0],表65
当 x"60"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"164"& x"00"时; -- PLL2_n_cal[17:0],表65
当 x"61"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"165"& x"0c"时; -- PLL2_n_cal[17:0],表65 *
----------------------------------
当 x"62"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"171"& x"aa"时; 固定寄存器
当 x"63"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"172"& x"02"时; 固定寄存器
当 x"64"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"17c"& x"15"时; --对于 LMK04828、Opt_REG_1、表76、必须为0x15 *
当 x"65"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"17d"& x"33"时; -- Opt_reg_2,表77,对于 LMK04828,必须为0x33 *
当 x"66"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"166"& x"00"时; -- PLL2_FCAL_Dis、PLL2_n,表67 *
当 x"67"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"167"& x"00"时; -- PLL2_FCAL_Dis、PLL2_n,表67 *
当 x"68"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"168"& x"0f"时; -- PLL2_FCAL_Dis、PLL2_n,表67 *
当 x"69"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"169"& x"59"时; - PLL2_wnd_size、PLL2_CP_GAIN、PLL2_CP_POL、PLL2_CP_tri、表68 *
当 x"6a"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"16A"& x"20"时; -- Sysref_req_en、PLL2_dld_cnt、表70 *
当 x"6b"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"16b"& x"00"时; -- Sysref_req_en、PLL2_dld_cnt、表70 *
当 x"6c"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"16c"& x"00"时; -- PLL2_LF_R4、PLL2_LF_R3,表71 *
当 x"6d"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"16d"& x"00"时; -- PLL2_LF_C4、PLL2_LF_C3,表72 *
当 x"6e"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"16e"& x"13"时; -- PLL2_ld_mux、PLL2_ld_type、表73
当 x"6F"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"000"& x"173"& x"00"时; -- PLL2断电,表74
当 x"70"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"001"& x"FFD"& x"00"时; SPI 锁定,表83
当 x"71"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"001"& x"FFE"& x"00"时; SPI 锁定,表83
当 x"72"=> LMKRegData <= SPI_R_NW & b"001"& x"fff"& x"53"时; SPI 锁定,表83
当他人=> LMKRegData <=(其他人=>"0")时;
End Case;
End Process LMK_REG_PROC; 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为您的问题是您缺少同步。 一些较低的分频值需要同步才能正确输出。

    确保所有 SYNC_DIS#位均= 0。
    确保 SYNC_MODE = 1 (SYNC 引脚)且 SYSREF_MUX = 0 (正常 SYNC)
    切换 SYNC_POL 位。

    有关更多详细信息、请参阅9.3.2.1.1 SYSREF 设置示例... 即使您不使用 SYSREF、它也会突出显示此步骤。

    73、
    Timothy