This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00301:2.5V VCCO 时的 LMK00301附加抖动

Guru**** 2945020 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/740735/lmk00301-lmk00301-additive-jitter-at-2-5v-vcco

器件型号:LMK00301

由于 CLKIN_x 和 OSCin 是内部偏置的、如果这些输入引脚未被使用、它们是否可以保持未连接状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它们可以保持浮动。

    Alan