This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00301:2.5V VCCO 时的 LMK00301附加抖动

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/740732/lmk00301-lmk00301-additive-jitter-at-2-5v-vcco

器件型号:LMK00301

对于 LVDS 输出、VCCO = 2.5V、时钟频率= 625MHz、附加 RMS 抖动积分带宽1MHz 至20MHz 是否可用?  我只能在 数据表上找到 VCCO = 3.3V 且 LVDS 输出的附加抖动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vcco = 2.5V 和3.3V 时、附加 RMS 抖动相同、因为该参数对 Vcco 电压不敏感。

    Alan