This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04906:PDF 的正确检测窗口大小

Guru**** 2930290 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04906

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/740104/lmk04906-proper-detection-window-size-for-pdf

器件型号:LMK04906

您好、支持团队、

LMK04906上的 PLL 未锁定时出现问题。

之后、当 PLL1_WND_SIZE (R24[2:1])从40ns 更改为5.5ns 时、它现在被锁定。

设置似乎不合适、因为40MHz PLL1_PDF 的检测窗口设置为40ns、但检测窗口适合 PDF 的程度如何?

此致、
Kaizawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaizawa-San、您好!

    是的、40MHz 的周期为25ns。 因此、40ns 窗口无法检测相位检测器速率为40MHz 的锁定状态。

    您是否发现19ns 和10ns 的窗口时间也能够锁定?

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timothy、

    感谢您的回答。
    我回答客户必须在 PDF 期内设置窗口大小。

    此致、
    Kaizawa