This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04808:在低温下会发生问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04808, TPS7A7300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/740099/lmk04808-problems-occur-at-low-temperatures

器件型号:LMK04808
主题中讨论的其他器件: TPS7A7300

你(们)好

我的客户端使用以下块配置了系统。

LMK04808 在°到试验箱的-5 μ F 操作时无法正常工作。

通常情况下、PLL2应在 LMK04808的 PLL1 运行后以级联方式运行。

问题在于 PLL1在低温下正常工作、但 PLL2不工作。

请确认使用 LMK04808没有问题 、如上所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    我确认 TPS7A7300的压降电压可在3.8V 至3.3V 范围内接受。我没有检查整个链、但不认为这可能是您的问题。 您是否注意到 LMK04808在室温或寒冷条件下存在任何电源异常? 如有必要、我可以对电源路径进行更多检查、但除非有一些问题、否则不要认为这是问题所在。

    您能否详细说明一下 PLL2不工作意味着什么? 以下是一些有助于我更好地理解您的问题的项目:
    - PLL2数字锁定检测是否为低电平?
    - PLL2是打开还是关闭频率? 这意味着任何时钟是否处于激活状态以及打开关闭频率?
    -室温下 CPout2的电压是多少? 在-5°C 时?
    -最后、非常适合调试 PLL 问题。 如果为 PLL2 R/2输出配置 Status_LD (LD_MUX = 0x12)和 Status_Holdover = PLL2 N/2输出(HOLDove_MUX = 0x0E)。 您是否看到两个时钟相位? 有哪些频率? 在锁定状态下、它们将保持稳定并相对地锁相。 请务必将 LD_TYPE 和 HOLDDOW_TYPE 设置为适当的输出设置、如输出推挽(0x03)。

    另外一个项目、您能确认正在使用第48页8.5.2推荐编程序列的编程过程。 基本上是执行软件复位、然后将所有寄存器从 R0写入 R31?

    73、
    Timothy