Other Parts Discussed in Thread: LMK04610
您好!
我们正在设计具有 PLL1旁路的单 PLL 模式下的 LMK04610。 LMK 的输入是 CLKin0端口的100MHz 差分 LVDS 输入。 要求是生成3个90MHz 的输入和4个9MHz 的输出(Sysref 信号)。 PFD 频率为10MHz、VCO 频率配置为5850MHz。 N 分频器值应为117。
对于上述设置,该工具计算出的 PLL2环路带宽大于10MHz。 请阐明这是工具问题还是配置问题。
此致、
Ayesha