This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00105:CLKIN 偏置电压

Guru**** 2769275 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/738652/lmk00105-clkin-biasing-volatge

器件型号:LMK00105

你(们)好

LMK00105

CLKIN 引脚的偏置电压。

数据表中的8.1.1时钟输入(SNAS579G)
其表述为"CLKIN 输入具有大约1.4V 的内部偏置电压"。

实际上、检查器件的21引脚(CLKIN)大约为直流0.4V。

我预期1.4V、但它是0.4。
您知道原因吗?
电路配置是数据表(SNAS 579 G)第12页图6。

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Cafain,

    在同相和反相 CLKIN 上测量的是0.4V 吗?

    您能否确认所有电源引脚上的电压? 是否可以确认 SEL 引脚为低电平? 您是否在提供输入时获得输出?

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Timothy San

    感谢您的支持。

    这是标题的主题,但已经解决。
    我们再次测量、
    经确认、数据表输出电压约为1.4V。

     

    此致

    Cagain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒

    如果您需要任何进一步的帮助、请告知我们。

    73、
    Timothy