This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:如何配置 GUI

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TICSPRO-SW, LMK03318, CODELOADER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/739057/lmk03318-how-to-configure-the-gui

器件型号:LMK03318
主题中讨论的其它部件:TICSPRO-SWCODELOADER

大家好、

这是客户第一次使用我们的器件。

他们希望了解如何配置 GUI、如下所示。

PRIREF 为25M、OUT2~OUT5的目标频率为270M。 此外、您能否分享有关 GUI 使用的指南。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robin、

    请考虑下载我们的 TICS Pro 软件(TICSPRO-SW)、它是 LMK03318的最新版本的 EVM 控制。

    有关一般器件使用情况的一些信息、请参阅应用部分、特别是第11.2.4节。 不过、这并不涵盖所有内容、因此让我尝试向正确的方向指出。

    我使用时钟架构工具(ti.com/clockarchitect)查找25MHz 基准和270MHz 输出的解决方案。 LMK03318处于前十次点击次数中(因此我不必应用特定的器件滤波器)。 它返回了它用于实现270MHz 的 VCO 频率为4860MHz。

    在 TICS Pro (或 CodeLoader 软件)中、我加载了 EVM 默认配置。 此配置实际上用于整数 PLL 配置。 默认配置使用25MHz 输入和50MHz 倍频器、因此可完成输入配置。 由于与50MHz 输入(或倍频器之后的50MHz)的 VCO 频率关系不是整数、因此将使用分数 PLL。 分母5将允许4860MHz 的频率和50MHz 的基准。 来执行这个 I...
    -单击 PLL 选项卡
    >将 PLL 的分母更改为5。
    >由于我们使用分数模式、通常我们将电荷泵电流降低至1.6mA。 (当前为6.4mA)
    -单击 Inputs/PLL 选项卡
    >选择 PLL 阶数作为三阶数
    >将 R3模式设置为 Frac-PLL
    >将 VCO 输出设置为4860MHz。
    >现在、您需要设置 PLL 环路滤波器设置。 如果您有一个相位噪声分析器、它会很有用。 否则、R2和 R3可能尝试使用大约1k 欧姆的值。 C1的值为355pF。
    -最后一步,配置输出。 单击输出选项卡。
    >将分频器更改为9以获得270MHz。
    >根据需要设置输出格式。

    要对器件进行编程、请按 Ctrl+L (或顶部菜单中的 USB 通信->写入所有寄存器)。

    要启动重新锁定、您还可以将 RESETN_SW 位从1切换为0至1。

    希望这有助于您快速入门。

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timothy、

    感谢您的回复。

    Robin