This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC 85MHz 时钟建议

Guru**** 2902970 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318, LMK03318EVM, TICSPRO-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/735536/adc-85mhz-clock-recommendation

主题中讨论的其他器件:LMK03318LMK03318EVMTICSPRO-SW

我需要85M 的倍数 ADC 时钟;340、425和510MHz、1k 至10MHz 范围内抖动小于120femto 秒。 无论选择哪3个频率、我希望固定的85M - Div 为4.5或6。 我有一个80M VCXO。 是否有一个 PLL IC 可以接受80M 参考电压、生成340、425和510M 电压、并具有固定的85M 输出电流? 例如可编程分频 器=4、5或6?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议使用 LMK03318低抖动时钟发生器。  分数 N PLL 可将其内部 VCO 调谐至5100MHz 并锁定80MHz VCXO 基准。  可以对 VCO 后分频器(3位:/2-8)和整数输出分频器(8位:/1-/256)进行编程、以生成固定的85MHz 输出和您所需的三种频率中的任何一种。

    如果您有兴趣、请访问以下资源、以帮助您进行器件评估。

    LMK03318EVM - EVM 板链接

    TICSPRO-SW - EVM 编程软件链接(在 TICS Pro 中、导航至:选择器件>时钟发生器/抖动消除器(单环路)> LMK03318)

    LMK03318 3个输出频率情况(340M、425M 和510M)中的每一个配置文件、您可以在 TICS Pro GUI 软件中加载这些配置文件来对器件 EVM 进行编程。

    e2e.ti.com/.../LMK03318_5F00_priref_3D00_80M_5F00_out1_3D00_85M_5F00_out3_3D00_340M.tcs

    e2e.ti.com/.../LMK03318_5F00_priref_3D00_80M_5F00_out1_3D00_85M_5F00_out3_3D00_425M.tcs

    e2e.ti.com/.../LMK03318_5F00_priref_3D00_80M_5F00_out1_3D00_85M_5F00_out3_3D00_510M.tcs

    此致、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 看起来不错。 您能否确认340/425/510M 输出上的抖动?
    我需要< 120 femto-s;数据表 p27上的第10.1段以整数引用200fs、以分数 PLL 模式引用<350fs。 在80M IN 和 VCO @ 5.1G 的情况下、我将处于分数 PLL 模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    340/425/510M 输出的 I 仿真125fs RMS 抖动(典型值)。 分数模式下小于210fs 的抖动规格(假设参考频率为50MHz)将更适用于您的情况、因为您使用的是80MHz 的更高参考频率。

    Alan