This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:使用 Direct FSK 的模拟 FM

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/739567/lmx2571-analog-fm-using-direct-fsk

器件型号:LMX2571

请查找附件并阐明使用直接 FSK 调制的模拟 FM 实现。 请您填写附件中的空白部分。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Mallikarjuna、

    这里有很多自由度、但这里可能是 TICSPro 图片的起点。

    现在、如果我选择 FDEN = 6250、那么如果我将小数分子更改为1、则输出将改变2kHz。  这可能对 FSK 很好、但如果您需要任何类型的脉冲整形、可能会使其达到62500这样的值的10倍。

    如果您正在进行脉冲整形、那么如果可以、我会尝试将速率提高4倍、并执行100kHz 采样率。  随着侧凸缘的减小、采样率越高、采样越多、越好。

    您希望环路滤波器的环路带宽至少是调制频率的2倍、因此该频率至少为50kHz、您可能会尝试100kHz。

    此外、数据表第8.1.1节提供了有关这方面的更多详细信息。

    此致、
    Dean