Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LMX2571EVM, LMX2571
主题中讨论的其他器件:USB2ANY、 LMX2571
你(们)好
我们公司的专用合成器包含两个 LMX2571、为了进行原型设计、我们使用两个 LMX2571EVM 板和两个 USB2ANY 接口根据 TICS Pro 软件单独控制板。 输出频率取决于两个合成器。 我们的解决方案很弱且非常繁琐、因为每次频率变化都需要我们单独的器件配置。
我们看一下使用 USB2ANY.dll 的示例、它将帮助我们通过 SPI 接口创建配置脚本。 为了实现假设、我们必须进行 SPI 接口控制和两个 GPIO (作为 CS)。
我们在 Internet 上找到了一些 USB2ANY 文档、但其中的命令不起作用。
www.caprilion.com.tw/USB2Any.pdf
此致
Mateusz Drewniak