请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2571 Thread 中讨论的其他器件: LMX2595、 LMX2492
HELO 全部、
我在 这里看到了类似的问题 ,但是 Guy、对于 LMX2571、LMX2492、 LMX2595: 允许使用哪种 OSCin? 我的客户认为 TCXO 具有削波正弦波。 这是可以的吗?
此致、
Dmitry
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.