This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:关于 LOS_REF 状态

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/739262/cdcm6208-about-los_ref-status

器件型号:CDCM6208

大家好。

如果我选择 LOS_REF 位为"1"(基准输入丢失)、 则必须启用次级输入 SEC_IN。
但是我的客户不使用 SEC_IN。
在本例中、我认为寄存器4[7:6]可以。 我的理解是否正确?

此致、
好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sho-San、

    我同意您对数据表的阅读。 我建议使用其中一种输入类型 LVCMOS、LVDS 或 CML。 它们都显示了一些输入迟滞、这将防止发生抖动。

    73、
    Timothy