This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:最小输出分辨率

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/739261/lmx2582-minimum-resolution-in-output

器件型号:LMX2582

您好!

我将 LMX2582用作射频合成器、以生成950MHz 至1250MHz 范围内的 LO 信号。

我希望1MHz 的可承受性。 是否可以使用此射频合成器?

如果是、我不想在设置中执行此操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Shivakant、

    这是绝对可能的。 LMX2582分母分数可设置为1、2、3、... 4294967295。  因此、如果相位检测器为20MHz、我可以使用1/4000000000的一小部分生成精确为5400.00000001 MHz 的 VCO 频率。

    在本例中、您可以在200MHz 下运行相位检测器并将小数分母设置为200、然后您可以按步长1调整小数分子、这将在 VCO 上生成1MHz 步长。  实际上、在我想您将使用的 VCO 分频器4之后、您在 VCO 上只需要4 MHz 的通道阶跃。  

    请参阅随附的文件以了解使1001 MHz 的一种方法

    此致、

    Dean