This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:锁定时间问题

Guru**** 2520450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/739349/lmx2595evm-lock-time-issue

器件型号:LMX2595EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2595LMX2594

尊敬的 TI 专家:

我正在处理 EVM LMX2595的一些锁定时间问题。

如果我将频率从中进行调整

10475MHz 至10525MHz (PFD = 200MHz、Frac 模式)-->锁定时间= 20us

9975MHz 至10025MHz (PFD = 200MHz、Frac 模式)-->锁定时间= 120ms

 


我尝试不同的设置:

9960MHz 至10020MHz (PFD = 20MHz、内部模式)-->锁定时间= 20us

9975MHz 至10025MHz (PFD = 50MHz、Frac 模式)-->锁定时间= 75us

9999MHz 至10001MHz (PFD = 200MHz、Frac 模式)-->锁定时间= 1s

对于每个配置、我使用 TICS Pro 接口写入寄存器

-我配置 PLL (频率、PFD_DLY、快速校准 EN = 1、...)

-使用 TICS PRO 导出寄存器映射并保存文件

-另一个频率的过程相同

-在 TIC PRO 上导入频率不同的寄存器映射文件

-将所有寄存器写入 TICS PRO 并测量锁定时间

我附加了9975MHz 和10025MHz 的寄存器映射

e2e.ti.com/.../9975_5F00_HexRegisterValues.txt

e2e.ti.com/.../10025_5F00_HexRegisterValues.txt

感谢您的帮助、

Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicolas、

    我查看了10025MHz 文件、我认为锁定时间与 LMX2594无关、而是与 TICSPro 写入速度有关。

    在第一种情况下、您要更改一个整数通道、这只需要一次寄存器写入。

    在较慢的情况下、它涉及切换到分数通道、这需要多路复用寄存器写入。   

    现在、LMX2595的锁定时间可能会超快、但 TICSPro 接口的写入速度却非常慢(在 kHz 范围内)。   换言之、如果您想测量任何有意义的锁定时间、您需要获得一个能够以更快的速度写入的字发生器。  

    如果您有兴趣测量器 件产生的真正 VCO 校准时间(但不是 SPI 写入时间或 PLL 的模拟稳定时间)、则可以将锁定检测设置为"VCO 校准状态"并设置 LD_DLY=0。

    此致、

    Dean