This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594全辅助 VCO 校准和 MUXOUT 功能的锁定衰减

Guru**** 2551590 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/738984/lmx2594-lmx2594-full-assist-vco-calibration-and-the-lock-dected-of-the-muxout-function

器件型号:LMX2594

尊敬的 TI 专家:

   请参阅 LMX2594/95应用手册草稿-使用"完全辅助"模式进行快速频率切换以配置 LMX2594、寄存器写入数据"0X002514"、关闭 VCO 校准功能、选择 MUXOUT 引脚上的 VCO 校准和 VTune 锁定检测功能输出。 输出3个频率点:1014.344MHz、1071.844MHz 和1297.874MHz。 根据频谱和信号分析器测试结果、频率和相位噪声是正常的。


      问题:1. 为什么 MUXOUT 输出始终为低电平、这意味着输出信号未锁定、但信号分析器检测到信号已锁定;


                   2. R0的 FCAL_EN 设置为1。 当信号被锁定时、MUXOUT 可输出一个高电平。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。

    在完全辅助模式下、您无需禁用 FCAL_EN、您可以保持 FCAL_EN = 1。
    锁定检测将检查 VCXO 是否完整以及 VTune、如果这两个因素都满足阈值、LD 将变为高电平。
    当 FCAL_EN=0时、VCOCAL 将为0、因此 LD 将始终为低电平。