请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2615-SP 我正在尝试弄清楚是否输入50MHz 时钟、是否可以获得1.5GHz 和0.5H 时钟输出? 如果是、如何配置器件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在尝试弄清楚是否输入50MHz 时钟、是否可以获得1.5GHz 和0.5H 时钟输出? 如果是、如何配置器件?
谢谢 Dean。 这回答了我的问题、但不能解决我的问题。 我喜欢吃我的蛋糕。
我在规范中看到了11.5GHz 限制、但我希望我读错了。 我不熟悉该器件、但 认为除了使用内部分压器外、我仍然可以使用该器件。
VCO = 12GHz (也在输出上)+内部4分频= 3GHz (在第二个输出上+外部8分频= 0.375GHz
如果我缺少一些东西、请告诉我。
再次感谢您、
Brad P