This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01801:LCPECL 发射极电阻器计算器、用于减少输出共模设置

Guru**** 2812155 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK01801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/738755/lmk01801-lcpecl-emitter-resistor-calc-for-reduced-output-common-mode-setup

器件型号:LMK01801

您好!

我们希望将 LMK01801时钟缓冲器连接到具有大约1V 输入共模电压(具有集成100 Ω 差分终端的自偏置输入)的直流耦合时钟接收器。 在这种情况下无法应用 LVDS、因为它提供的摆幅不足(最小需要500mVpp 差动摆幅)。 LCPECL 输出格式发挥了作用、这似乎是保持输出到输入共模电压要求的理想选择。 LVPECL 和 LCPECL 的发射极电阻应在120至240欧姆范围内。 但是、我们如何计算最佳电阻器值以在驱动器输出和接收器输入两侧获得大致相同的共模电压?

谁可以在这里提供帮助?

此致、
Joerg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joerg、您好!

    是的、LCPECL 输出格式有助于我们在相对较低的共模电压下实现相对较高的摆幅。

     *您能否确认、当您说最小值为500mVpp diff 时、这意味着被视为单端的每个输出都将产生最小值为250mVpp 单端输出?  有关术语的说明、请参阅第13页。  请注意、LVDS 具有750mVpp 差分、VOD/id 为350mV。

    请注意、LCPECL 的数据表端接电阻为50 Ω 至0.6V、端接电压接近1V VCM、Vhigh = 1.6V 且 Vlow = 0.75V 时 Vcm = 1.175V; 由此得出的 VOD = 0.85V、这是1.7Vpp 的差分峰峰值电压。

    在这种情况下、需要直流耦合连接到100欧姆端接、要实现 VCM = 1V、只需稍微减小摆幅即可将共模电压从1.175V 更改为1V

    我建议使用以下拓扑并求解所需的结果:

    73、
    Timothy