This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:LMX2592旁路电容器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/738801/lmx2592-lmx2592-bypass-capacitors

器件型号:LMX2592
主题中讨论的其他器件: LMX2582

尊敬的专家:

我是一名学生、在9GHz 附近的1GHz 频带中使用 LMX2592芯片设计合成器。 我对数据表中推荐的0.1、1、10uF 旁路电容器有疑问。 对于这些值建议的频率、它们应该绕过什么频率(OSCin、PFD、VCO、RF)? 这一点很重要、因为我的100nF 电容器可以很好地耦合 OSCin 信号、但对于 RFout、我使用的是为微波应用设计的 Johanson 电容器。

是否应根据我的设计修改建议值? 由于射频缓冲器、寄存器和 VCO 存在旁路、我想我应该这样做、但数据表对此不清楚。

在一个小标志上、但不是那么重要(可能是秘密)、我能否获得一些有关 VCO 的见解? 它们是否会产生方波或正弦信号

感谢您的任何回答!

此致、
Bence Cseppentő

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bence、  

    对于 VCO 输出引脚的10 uF 电容器、您需要具有低 ESR 和100K-5MHz 左右范围内的低阻抗的器件。

    对于其中的一些0.1uF 电容器、我尚未看到它们对杂散或相位噪声的影响太大、但由于我们无法知道所有可能的设置条件、因此它们只是为了确保。

    LMX2582具有很多内部稳压 器、因此除了输出引脚上的上拉电阻器外、外部旁路不会产生太大的影响;对于这些稳压器、旁路至关重要。

    花哨的微波电容器可以工作、但它们可能会过度使用。

    此致、
    Dean