This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62002:SPI 访问时序

Guru**** 2835910 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE62002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/736003/cdce62002-spi-access-timing

器件型号:CDCE62002

你好。

我对 CDCE62002有疑问。

无论 REF_CLK 是否存在、我们计划在数据表中的启动时间相关性(加电)之后立即执行 SPI 访问:图27。
对于 SPI 访问、我们正在考虑设置缓冲器选择和环路滤波器。

没有问题吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ishi-San、您好!

    我是否知道您正在通过 EEPROM 为器件加电、那么如何更改 EEPROM 值的环路滤波器?
    您能否详细说明缓冲区选择?

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的回答。

    我们不会使用 EEPROM。
    因此、它不会写入 EEPROM。

    我们都将写入 RAM。

    因此、我们认为每次启动时都会从器件的初始值更改设置。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ishi-San、您好!

    为器件加电、然后写入所有寄存器没有问题。

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的回答。

    请再次检查。
    有关内容、请参阅随附的文档

    感谢 you.e2e.ti.com/.../Question.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ishi-San、您好!

    感谢您的澄清。 该图显示了在2.64V POR 复位的高限值下发生的基准启动时间

    我建议等待所有电压以达到建议的最低工作电压3.0V。一旦发生这种情况、您可以开始对寄存器进行编程。 但是、如果您在基准启动时间+延迟时间之前启动 VCO 校准、校准可能无效、必须再次执行。

    73、
    Timothy