This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01010:温度系数和延迟

Guru**** 2930390 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK01000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/738116/lmk01010-temperature-cofficient-and-delay

器件型号:LMK01010
主题中讨论的其他器件:LMK01000

你好

最小延迟(ClockIn 到 ClockOut)和温度限制的延迟是多少?

此致、

Jouni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jouni 您好、

    应用手册 SNAA060、AN-1864《与多个器件和频率实现相位同步》报告旁路模式下的延迟为600ps。 温度和电压变化范围内的+/- 40ps 变化、器件间差异范围内的+/- 40ps、以及频率范围内的+/- 150ps 变化。
    *表1进一步详细介绍了不同选项的延迟。

    我曾经在打开全模拟延迟的情况下获取了 LMK01000上的一些数据。 在电压和温度范围内、极端 I 在最坏的情况下测得的 Δ 值大约为120ps (一个部件的极端电压/温度)。 从室温到+85 C、时间减少了4%。 从室温到-40°C、时间增加了2%。 但是、设计会在最坏的工艺/温度/电压情况下提供建议、变化可能是路径中模拟延迟的+/- 30%。

    73、
    Timothy