请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2592 对于 SPI 时钟和数据、是否允许进行32位移位、然后提高 LE、在这种情况下、仅最后24位是有效的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在悬挂你的"我想"-这让我想知道你有多大的把握?! 要回答我的问题、我认为需要了解内部电路。 但是、如果它是一个24位串行输入/并行输出移位寄存器、并且以32位为单位计时、那么前8位只会移出另一端、而寄存器中的最高有效24位会根据上升的地址位并行加载到内部寄存器中 LE 边沿(CSB)。 我不能认为以任何方式在中移位32位会产生其他效果、但请纠正一下。 当然、如果我在组装了 LMX2592的情况下构建一个电路板、那么我可以用困难的方式回答我的问题、但我还不能这样做(使用 Rogers 承印物的原型板不便宜!)