This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594 OSCIN 终端100欧姆差分或50欧姆对 GND?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/737257/lmx2594-lmx2594-oscin-termination-100-ohm-diff-or-pair-of-50-ohms-to-gnd

器件型号:LMX2594

数据表要求每个 OSCIN 引脚的接地电阻为50 Ω。 评估板在 P/N 上具有100欧姆的电阻。这些电阻相同、但共模电阻不同。 我应该使用哪种?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    首先要意识到、此终端和我们的器件之间有一个交流耦合电容器。 所以这确实是您的选择。 如果是差分驾驶、我个人偏好的是100欧姆、因为它是一个较小的组件、并且也有一条通往接地层的 OSCin 噪声路径、但我没有数据来证明或证明它会产生任何差异。

    此致、
    Dean