This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCEL913:如何正确配置 CDCEL913?

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCEL913, CLOCKPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/735776/cdcel913-how-to-config-the-the-cdcel913-correctly

器件型号:CDCEL913
主题中讨论的其他器件: CLOCKPRO

您好!

   我现在尝试配置 CDCEL913、以便在 Y1、Y2和 Y3输出上输出指定的时钟频率。

   通过查看数据表、如果在 S0输入设置为1后输入时钟源为27MHz、则默认情况下、芯片将在 Y1 ~ Y3上输出27MHz 频率。 将 S0设置为1后、我确实测量示波器上的27MHz 输出。 但是、如果我写回从 CDCEL913读取的寄存器值、则 Y2和 Y3上的时钟输出均不会输出。

   以下是我在器件上运行小型应用程序的测试过程。

1.将 S0设置为1。

2.使用字节模式(bit7=1 | reg address)通过 I2C 总线读回寄存器(寄存器地址、值)。

   {0x02、0xB4}、
   {0x03、0x01}、
   {0x04、0x02}、
   {0x05、0x48}、
   {0x06、0x60}、
   {0x10、0x00}、
   {0x11、0x00}、
   {0x12、0x00}、
   {0x13、0x00}、
   {0x14、0x45}、
   {0x15、0x02}、
   {0x16、0x00}、
   {0x17、0x00}、
   {0x18、0xAF}、
   {0x19、0x50}、
   {0x1A、0x02}、
   {0x1B、0xC9}、
   {0x1C、0x00}、
   {0x1D、0x40}、
   {0x1E、0x02}、
   {0x1F、0x08}

3.用上面列出的相同值写回这些寄存器并测量 Y2/Y3输出。

   我的测试程序是否有任何错误? 在执行写寄存器操作后、我是否应该将 S0设置为1? 或者、写入寄存器操作有任何特殊的规则?

   谢谢。

     Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了您的配置并将其加载到 ClockPro 中。

    您似乎已设置 PDIV2=0 (RESET)和 PDIV3=0 (RESET)、并且正在为 Y2/Y3输出选择该 PDIV2/3输出。

    我加载了默认配置、您可以看到它们也在 PLL 周围针对所有 Y1/Y2/Y3上的27MHz 输出进行了完全旁路。

    我建议使用 ClockPro 创建配置文件、然后将该配置编程到器件中。  下面是默认编程(根据软件工具-->进入默认菜单选项):

    位 => 76543210
    字节00 - 10000001
    字节01 - 00000001
    字节02 - 10110100
    字节03 - 00000001
    字节04 - 00000010
    字节05 - 01010000
    字节06 - 01000000
    字节07 - 00000000
    字节08 - 00000000
    字节09 - 00000000
    字节10 - 00000000
    字节11 - 00000000
    字节12 - 00000000
    字节13 - 00000000
    字节14 - 00000000
    字节15 - 00000000
    字节16 - 00000000
    字节17 - 00000000
    字节18 - 00000000
    字节19 - 00000000
    字节20 - 11101101
    字节21 - 00000010
    字节22 - 00000001
    字节23 - 00000001
    字节24 - 00000000
    字节25 - 01000000
    字节26 - 00000010
    字节27 - 00001000
    字节28 - 00000000
    字节29 - 01000000
    字节30 - 00000010
    字节31 - 00001000

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timothy、

    感谢您的信息。

    我已经下载了 ClockPro 工具并转储了默认设置的寄存器值。 我将应用这些寄存器值来查看 Y1/Y2/Y3输出是否正确。

    谢谢。

    Todd