This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:解锁

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/736731/lmx2594-unlock

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件:LM2594

我们使用 LM2594设计了我们的电路板、但我们注意到、它会在一段时间后解锁、如果我们发送0x2514、则会再次锁定。 VCO 似乎略有漂移、这可能是由于热量或其他一些因素造成的、Vtune 电压会超出频带。 我们对所有电源都使用3.3V 单稳压器。 有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arun、

    是否使用 FCAL_EN=1进行编程、我认为这将是0x251C?

    当您对器件进行编程并校准 VCO 时、调谐电压应约为1.5伏左右。  但是、如果它漂移太接近光源或电荷泵轨(大约2.5V)、那么这可能是问题所在。  您可能需要在锁闭后检查此电荷泵电压、并确保其漂移不会太接近其中一个极限值。

    当您通过使用 FCAL_EN=1对寄存器 R0进行编程来校准 VCO 时、它应该使调谐电压居中、并且这应该能够处理125C 的温度漂移。  换句话说、您可以在-40 C 下进行编程、温度可能漂移至85 C。  现在、如果您将其推高得多、比如125C、那么在某个时候、您将不得不重新校准。

    换言之、该器件应该能够处理此温度漂移、除非您在首次锁定时确实承受过应力或未校准 VCO。

    另一个注意 事项是、如果将 VCO 锁定在频率 F1并进行校准、但随后将频率更改为接近 F1+30MHz 的频率、则 VCO 可能会保持锁定状态。  但您可能会发现温度漂移要小得多。

    此致、
    Dean

    此致、

    Dean