This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:相位调整时间

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/736536/lmx2572-phase-adjust-time

器件型号:LMX2572

尊敬的:

  我正在使用 LMX2572。

  在数据表中的相位调整示例中、 如果我们将800写入 MASK_SEED 40次、那么我们将 使相移360°。  我想知道 每次我们向 MASK_SEED 写入800时调整相位所花费的时间。 在我的实验中 、写入 mash_seed 后可能需要5秒的时间。 PLL_DEN 为625000000、CHDIV 为32、P 为1、MASK_SEED 为370370370、相移为6.666度。

  是否有任何方法可以缩短时间?

  此致、谢谢。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Coney、

    没错、缩短响应时间的唯一方法是使用较小的 DEN 值。