This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCVF2505:此器件能否创建2ns 的固定传播延迟?

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCVF2505, LMK04208, LMK04906, LMK03200, LMK01010, LMK01020, LMK01000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/736046/cdcvf2505-can-this-device-create-a-fixed-propagation-delay-of-2ns

器件型号:CDCVF2505
主题中讨论的其他器件: LMK04208LMK04906LMK03200LMK01010LMK01020LMK01000

大家好、

客户正在寻找一个创建2ns 传播延迟的解决方案、原因是如果 CPU 和 PCI IC (33MHz)的参考时钟时间差很小、则其系统可以正常工作。 PCI IC CLK 需要比 CPU CLK 慢约2ns。

我的问题是、我们可以使用一个 CDCVF2505来实现这一点吗? 或需要不同的器件来实现?

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andrew、

    看起来 CDCVF2505被设计成在+/- 150ps (典型值0)输入到输出延迟下运行。 那么、真正的0延迟。 因此、它不会为您提供所需的2ns 传播延迟。

    对于支持0延迟且能够将实际输入调整为输出偏斜的器件、可考虑使用 LMK03200、LMK04906或 LMK04208。

    另一种选择是使用诸如 LMK01000/LMK01010/LMK01020的缓冲器/分频器。 这些器件可置于/1模式、并具有一些模拟延迟、从而实现~2ns 的传播延迟。 应用手册 SNAA060《与多个器件和频率的相位同步》建议通过 LMK01000的传播延迟为~600ps、然后可以以~142ps 的步长打开模拟延迟。

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢你们提供的清晰的反馈!!

    周末愉快!

    Andrew