This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E0M:Q 级器件-可编程时钟

Guru**** 2967190 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E0M, CDCE913-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/736334/lmk61e0m-q-grade-device---programmable-clock

器件型号:LMK61E0M
主题中讨论的其他器件: CDCE913-Q1

您好!

我正在寻找一个具有或不具有扩频的 Q 级25MHz 至50MHz 频率的可编程时钟范围。 有什么建议吗? 或者是否有用于 Q 级的 LMK61E0M?

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaron、您好!

    请查看 CDCE913-Q1。

    73、
    Timothy