This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2430:LMX2430

Guru**** 2820345 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/736300/lmx2430-lmx2430

器件型号:LMX2430

我看到 LMX 部件出现了一些故障。  我正在为命令输入 VI 寻找器件内部过压保护支持。  我们在最大电压电平或接近最大电压电平的情况下运行器件、其中器件的 VCC 为2.65V、命令行 CLK 和数据为或超过最大 VCC+0.3V。  这些线路受4.99K 电阻器的电流限制、我想知道内部保护是什么样的。

这种分析对时间至关重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    MICROWIRE 输入具有 ESD 保护环。  换言之、如果 Vcc=2.65V、CLK 引脚上的电压为3V、那么在某个时候、这些二极管将被预先偏置并消耗电流。  VCC+0.3V 很可能恰好在二极管正向偏置之前。

    此致、
    Dean