This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1103:持续输出电流

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/735907/cdclvc1103-continuous-output-current

器件型号:CDCLVC1103

大家好、

 

有关 CDCLVC1103 1:3时钟缓冲器的快速问题: 数据表将连续输出电流列为50mA 的绝对最大值。  您能否帮助澄清这是每个输出还是所有输出中的总数?  我正在研究一个需要将 CMOS 时钟扇出到两个三个50欧姆负载的应用。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    该规格符合输出要求。

    请注意、当 LVCMOS 驱动50欧姆负载时、我通常会交流耦合。  通过这种方式、LVCMOS 可按预期驱动(至少从直流角度)高阻抗。  那么接收器可以偏置到自己的理想范围。

    73、
    Timothy