This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:分数函数不能正常工作

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/735580/lmx2572-fraction-function-doesn-t-work-well

器件型号:LMX2572

尊敬的技术支持团队:

我对 LMX2572的分数函数有疑问。

它不能正常工作。

我附加了 TCS 文件。 E2E 不接受".TCS"、因此我更改了".pdf"。 如果您下载它、您是否可以从.pdf 更改为.TCS?

e2e.ti.com/.../LMX2572.pdf

【问题】

 请告诉我小数函数的正确设置和执行顺序吗?

我们的设置如下。

我们使用 随附的 TCS 文件。

OSC_2X=0

PLL_R_PRE=1

MULT = 1.

PLL_R=1

PLL_N[18:16]=0、PLL_N[15:0]=226

PLL_NUM[31:16]=0、PLL_NUM[15:0]=175

PLL_DEN[31:16]=0、PLL_DEN[15:0]=1000

CHDIV=2

Fout=(20MHz*(226+175/1000))/2=2261.75MHz

【问题】

分数函数不能正常工作、显示"2260MHz"。 我们期望"2261.75MHz"

Fout=(20MHz*226)/2=2260MHz

【其他信息】

・锁定检测显示"锁定"。

・R0最后设置 为考虑"双缓冲"

・当双缓冲被禁用时、分数不起作用

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TDD、

    MASH_RST_N 位(R44[5])设置为0。 因此混泥引擎处于复位状态、这是整数模式。 启用此位、我认为它将解决您的问题。

    此致、
    Dean