This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E2:是否提供单频版本?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/735132/lmk61e2-single-frequency-version-available

器件型号:LMK61E2

是否有单频版本可用? 如何订购特定频率的样片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、有固定频率版本可用。 这是156.25MHz、LVPECL 输出版本的数据表链接。 首页上的器件信息表提供了频率和格式选项: www.ti.com/.../lmk61e2-156m.pdf

    要订购样片、请单击数据表第一页顶部的"立即订购"按钮。 它将带您进入表1。 找到所需器件、然后单击样片和购买列中的"单击此处"。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看不到指定600MHz 的方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、我们没有600MHz 直接版本、但是如果您想尝试使用 EEPROM 样本、请尝试使用
    1)来自振荡器概述页面 、www.ti.com/.../overview.html
    -选择标准振荡器
    2) 2)根据需要填写快速搜索。
    -首先选择频率作为自定义频率。
    -填写信息
    -单击 Request customsamples
    3) 3)完成填充信息的频率
    -单击提交请求。

    希望这有所帮助、我希望您能够获得600MHz 的 LMK61E2。

    73、
    Timothy