This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913PERF-EVM:适用于 Windows10的驱动程序

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913PERF-EVM, CLOCKPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/733981/cdce913perf-evm-driver-for-windows10

器件型号:CDCE913PERF-EVM
主题中讨论的其他器件: CLOCKPRO

您好!

我对 CDCE913PERF-EVM 有疑问。

它在 Windows10下不工作。

我似乎需要一个适用于 Windows 10的正确驱动程序。

可以提供吗?

此致、

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Katsunaga-san、您好!

    请查看这些主题、了解 Windows 7的信息和驱动程序。 此信息适用于 Windows 7、您是否还需要 Windows 10支持?
    e2e.ti.com/.../317745
    e2e.ti.com/.../305437

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothe-San、

    我在 Win10 Bellow 中解决了此问题。

    使用 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments Inc\ClockPro\Driver\PerformanceEVM 更新了驱动程序。

    感谢您的支持。

    此致、
    Hiroshi Katsunaga