This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:芯片不响应 SPI 命令

Guru**** 2561790 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/735030/lmx2594-chip-not-responding-to-spi-commands

器件型号:LMX2594

大家好、我在原型板上实施了 LMX2594、并密切关注参考设计和 EVM。 除了100MHz XO、一切都是相同的。 我的 XO 已经过测试、工作正常、并单独连接到 LMX2594。

我的问题是芯片不响应任何 SPI 命令。 最初使用 STM 微控制器对芯片进行编程、这在 LMX2594 EVM 上进行了测试和验证、但电路板上的芯片无响应。 然后、我尝试使用 EVM 附带的 Reference Pro 板对我的板进行编程、但仍然没有响应。

硬件方面、上电时的芯片在3.3V 电源上消耗180mA 电流、因此看起来几乎适合待机模式。

我可以执行的任何线索或测试?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    皮埃尔

    对于上电复位电流、180mA 似乎是合适的。 对于 SPI 测试、您可以查看电流消耗并尝试为器件加电和断电。

    通常、人们认为与编程相关的内容如下:
    复位位位位始终为1
    2、CSB 或 CLK 线始终为高电平
    逻辑电平
    4.编程速度/时序错误

    现在、我对您的编程在我们的 EVM 上工作的原因感到困惑、因此这表明您的电路板上存在一些硬件问题。
    我不确定哪些硬件问题会导致这种情况、但需要注意的是:
    1、SPI 线路交叉。
    缺少 SPI 线路:是否发送全部4条线路:SDA、SCK、CSB 和 GND
    3、分压器或可降低电路板上 SPI 电压的器件。


    此致、
    Dean