This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492 Fin 拓扑

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/733722/lmx2492-fin-topology

Thread 中讨论的其他器件:LMX2492

尊敬的 TI 团队:

我想知道可以以差动方式馈入 Fin 和 Fin *端子的最大和最小功率。 在数据表中、对于单端操作、提到的功率介于-5dBm 至5dBm 之间。  

在我的系统中、VCO 分压器输出在200Ohm 输出阻抗下的差分功率介于-9dBm 和0dBm 之间。 是否可以将此类信号馈入 LMX2492的 FIN 和 FIN*引脚。 如果不是、您是否在此处建议一些建议?

谢谢

BR

Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nikhil、
    我们测试到-5dBm 至+5dBm 的单端功率。 如果您使用差分信号、那么我希望它比-11到-1dBm 低6dB。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dean:

    感谢您的回复。 VCO 的输出分压器为200欧姆差分。 我看到 Fin 和 Fin*引脚为50欧姆单端。 您能否评论一下 Fin 和 Fin 的差分阻抗是多少?

    BR
    Nikhil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nikhil、

    理论上、该引脚的输入阻抗很高、但我们在前面放置了50欧姆或50欧姆匹配焊盘、使其与其他环境匹配。 通常、这意味着100欧姆差分、但如果您的 VCO 为200欧姆、那么您可能需要在这上面放置200欧姆电阻以匹配。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dean:

    感谢您的回答。

    Nikhil