This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMx2594

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/734346/lmx2594-lmx2594

器件型号:LMX2594

如果芯片选择关闭并且器件被设定为回读模式、复用是否保证为低电平?

这将允许多个 lmx2594s 的输出进行有传感器切换、以便在单条线路上回读。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、我是 Ditore、

    您指的是哪个芯片选择引脚? CSB (引脚24)还是 CE (引脚1)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CSB;

    数据表中的图2显示 了当 CSB 为低电平时 MUXOUT 的运行、但当 CSB 为高电平时我无法找到 MUXOUT 是否为低电平、并且器件已编程为读回模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、我是 Ditore、

    当 CSB 为高电平时、SPI 活动被忽略。 因此 SDI 和 SCK 信号可以与多个器件共享、但 CSB 必须彼此独立。
    如果芯片1的 MUXout 设置为回读、则 MUXout 为输出引脚。 除非读回"1"、否则它通常为低电平。
    如果只将多个芯片的 MUXout 连接在一起、则有源芯片的 MUXout 将被空闲芯片拉低。 因此、您应该使用二极管多路复用多个 MUXouts。