This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5111:使用电位计设置时间电阻器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5111, TPL5111EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/734587/tpl5111-using-potentiometer-for-time-setting-resistor

器件型号:TPL5111

我将该部件用作计时器。 设备操作员通过旋转控制面板上的电位计来选择时间间隔、并启动按钮开关以使输入功率循环至 TPL5111、从而读取新的电阻值。 我看到数据表警告影响电阻读数的电容。 它不表示允许多大的电容。 我的计划是使用可安装 PC 的电位器、以便它与电路板之间的距离最小。 我不确定电位计具有多大的电容。 我有什么问题吗?

此外、我能否在 DELAY/M_DRV 引脚接地端添加 ESD 二极管? 例如、更大的电容

了解时序误差与电容之间的关系会有所帮助。

谢谢你

芯片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好芯片、

    使用位于器件附近的表面贴装电位计时、我不会想到会出现问题。 这也在 TPL5111EVM 上完成。

    器件上电后、它通过测量 DELAY/M_DRV 引脚上流经 R_ext 的电流来执行电阻读数。 在此期间、恒定电流流入 R_ext 电容会影响引脚上的电流和电压、尤其是在启动后立即影响电阻读数(因为引脚需要非无功阻抗)。

    按照同样的原理、添加 ESD 二极管会影响电阻读数。 我以前没有试过、但不推荐。

    希望这些信息能有所帮助!

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的见解。 了解评估板中使用的电位器很有帮助。 我有一个面板安装电位计、带 PC 尾端、用于直接电路板连接。 我想我会购买评估板并进行一些测试。 再次感谢。