请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCI6214 您好!
我们的客户使用 CDCI6214作为 PCIe Gen2的参考 CLK。
它们需要检查相位噪声和抖动的特性。
您是否具有输出相位噪声和抖动的典型特性?
(25MHz 输入和100MHz HCSL 输出)
我是否可以询问 PCIe 的规格?
有三种规格。 抖动的影响。
1) 1) Trefclk-HF-RMS 1.5MHz< f < 50MHz 限制为3.1ps rms
2) 2) Trefclk-SSC-RES 限制为75ps pp
3) 3) Trefclk-LF-RMS 10kHz< f < 1.5MHz 限制为3.0ps rms
问题1 ----
1)和3)的测试 是通过将1.5MHz 至50MHz 的频率和相集成获得的值
10kHz 至1.5MHz?
问题2 ----
是否在停止 SSC 功能的情况下测试1)和3)?
此致、
Naoki Aoyama