This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:LMX2492和代码加载程序

Guru**** 2913210 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492, LMX2492EVM, LM6211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/733767/lmx2492evm-lmx2492-and-code-loader

器件型号:LMX2492EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2492LM6211

您好!

我使用 LMX2492合成9至10.4GHz 频率。

 我有自己的定制电路板、其中 LMX2492EVM 是原理图和布局的参考。 使用的 VCO 为 HMC1162。 使用的 XO 为 CWX813 (与 TI LMX2492EVM 相同)。

我使用的是有源环路滤波器、因为我的 VCO 需要超过5伏的目标频率。 环路滤波器使用 LM6211 运算放大器(与 TI LMX2492EVM 相同)。

寄存器值来自 TICS Pro 默认配置模式。 所有被保留的寄存器被写为0。

我使用自己的控制器通过 MICROWIRE 接口写入 PLL 寄存器。

CPout 引脚上根本没有发生任何情况。

我发表了以下意见:

1.寄存器写入正常。 我可以使用断电位启用和禁用 PLL。 此外、读取寄存器也可以获得适当的读数(比如、保留的寄存器不能更改)。 因此、它被读取为其 POR vale)。

2. XO 输出到 REFin 引脚正常。 使用 PLL REFin 引脚中的 MSO 可以看到100MHz (2.4V 至0.8V)波形。

3.在 CPOUT 引脚上没有活动(而其他 PLL (ADF4159)显示了在同一硬件的 CPOUT 上使用 MSO 的一些活动)。 由于 CPOUT (-IN)在2.5V 时变为0和+IN、环路滤波器进入12V 输出

尝试更改 CPPOL、PFD_DLY、DLD_PASS_CNT、DLD_TOL、DLD_ERR_CNT 等位 、并将泵增益更改为各种值、但未观察到任何影响。

我对 LMX2492 IC 有2个疑问

1.如果我的反馈有故障、不能正确进入 PLL、该怎么办? 我的 VCO 输出为2dBm、辐射水平很高、以至于我可以在 PLL VCO 环路附近的任何位置获得-20d BM、10.4GHz 信号。 我不知道如何检查反馈。

2.我的 PLL IC 是否有问题、以致其数字部分正常工作、而 RF 部分不工作?

请帮助!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一件事
    为了在 MUXOUT 上回读、必须有两个寄存器值 R39 = 0x3A 和 R35 = 0x41。
    当我将寄存器从0写入到141时、它的回读是可以的。
    当我将它们从141写入0时、回读被禁用。
    deafult 配置不使用这些设置。
    以相反的顺序写入寄存器是否会成为问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunil、

    当您使用有源滤波器时、假设您使用的电路与 EVM 相同、则必须设置 CPPOL=1、因为该滤波器采用反相架构。 我希望、如果当 CPPOL=0时 CPout 为零伏、那么当您设置 CPPOL=1时应该会看到电压。 但是、如果在 CPPOL=1的情况下仍然看到零电压、则电路或寄存器设置一定会有问题。
    现在尝试设置 MUXout_MUX=16 (R/2输出)、如果您可以在 MUXout 引脚上看到 FPD/2信号、这意味着100MHz 参考时钟能够传递到相位检测器。
    现在尝试设置 MUXout_MUX=18 (N/2输出)、如果您可以看到 FPD/2信号、则 VCO 反馈路径也是正常的。
    您还可以先尝试使用无源滤波器、应能够在 CPout=约4V 的情况下将 VCO 锁定到9.3GHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sunil、

    还有一件事。 一般情况下、除非数据表中说明、否则不要将0写入保留寄存器。 这些保留的寄存器控制测试功能并会影响性能。 换句话说、未被披露的寄存器的加电复位值并不总是0。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel、您好!

    我尝试更改 CPPOL=0和 CPPOL=1、但 CPout 始终显示1.5V 的恒定直流电压。我认为这是来自环路滤波器运算放大器的反馈。 由于同相引脚电压为2.5V (与 LMX2492EVM 中的相同)、因此运算放大器会进入12V 输出。
    2.我还通过分别写入寄存器 R39 = 0x002782和0x002792来设置 MUXout_MUX = 16和18。 这意味着 MUXout_PIN 处于上拉/下拉输出设置。 但 MUXout 引脚始终显示为3.3V
    3.我没有尝试使用无源环路滤波器、因为 MUXout 引脚没有显示任何内容。 我认为、如果 PLL 工作、R 分频器输出至少应该可见。

    我觉得我的 PLL IC 有一些问题。 但数字部分工作正常、因此我感到困惑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dean:

    数据表中清楚地提到了"此表中未显示的寄存器(寄存器映射)或
    除非另有说明、否则被标记为保留的可被写为全0。"

    关于寄存器编程、我更改了一点、即我按照建议的顺序对它们进行编程、即 R141至 R0。
    但它对性能没有影响。

    此致
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sunil、

    好的、我已经更正了。 一般情况下、您无法假设这一点、但在 LMX2492的情况下、加电复位值确实为0、并在表中列出、因此这不是问题。

    我认为订单没有太大影响。 除非您执行 softare reset SWRST、否则您当然需要在此之后对寄存器进行编程。

    至于您的电压为1.5V 恒定电压、这是否可能是运算放大器而不是 PLL 的问题? 我知道在一些较旧的电路板上、我们有一个物料清单错误、我认为我们已经纠正了该错误、但我在前面看到过这个与运算放大器相关的症状。 1.5V 听起来像是用于运算放大器的偏置电压;最好在原理图中验证这一点是否正确。 切换相位检测器极性应该会使该电压跳变。

    此致、
    Dean