This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03001:OSCin_FREQ 设置

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/733656/lmk03001-oscin_freq-setting

器件型号:LMK03001

您好!

请让我询问如何选择 OSCin_FREQ 值。 例如、如果客户想要使用3.6MHz 输入、他们应该选择3MHz (舍入)还是4MHz (舍入)?

这些位被设定为 OSCin 频率。 如果 OSCin 频率不是1MHz 的积分倍数、则舍入到最接近的值

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San、您好!

    您可以舍入到关闭值、因此在3.6MHz 示例中为4MHz。

    73、
    Timothy