This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00304:输入阻抗

Guru**** 2762885 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/733225/lmk00304-input-impedance

器件型号:LMK00304

您好!

LMK00304的 CLKinX 输入的输入阻抗(接地)是多少?

谢谢、
Ryan B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    每个 CLKinx+和 CLKinx-输入上都有一个弱输入偏置网络。 在 CLKinx+上、通过~500k Ω 的上拉电阻和~250k Ω 的下拉电阻、直流偏置为~1.1V。 在 CLKinX-上、通过~500k Ω 的上拉电阻和~350k Ω 的下拉电阻、直流偏置为~1.35V。 这些是标称值。 当 CLKINX+/-引脚保持开路时、输入失调电压提供已知的差分输入状态(逻辑低电平)。

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Alan 快速而全面的回答!
    Ryan B