This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP111-SP:CDCLVP111-SP's 输入冷 spareable?

Guru**** 2809575 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP111-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/733227/cdclvp111-sp-is-the-cdclvp111-sp-s-input-cold-spareable

器件型号:CDCLVP111-SP

大家好、团队、

想知道 CDCLVP111-SP 是否可冷启动? 我猜不是因为它有 LVPECL 电路。

有什么意见?

此致-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CDCLVP111-SP 不可冷 spareas 有二极管到输入上的电源轨、这些二极管在器件未通电时导通并改变信号完整性。

    谢谢
    Christian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Christian!
    -Mike