This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:配置3GHz 输出

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/733124/lmx2594-configure-for-3ghz-output

器件型号:LMX2594

大家好、

对于3GHz 输出、您将使用哪些设置来配置 LMX2594、并使用其内部默认100Mhz?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     执行、

    您可以使用我们的 TICSPro 工具来实现这一点。  我要做的是将 VCO 频率设置为12GHz、然后除以4。

    此致、

    Dean