This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:输出相位噪声不同于仿真结果

Guru**** 2396035 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1180489/lmx2820-the-output-phase-noise-is-different-from-the-simulation-result

器件型号:LMX2820

大家好、

当我们使用 LMX2820设计产品时、我们发现输出相位噪声与仿真结果不同。

我们使用400m 参考相位噪声、即-146dBc@10kHz。

FPD = 200MHz、使用内部二进制频率、输出频率为1700M、测试相位噪声为-121dBc@10K。  但仿真结果为-127dBc/Hz@10k。

原理图设计与 数据表中的典型应用相同。

是否有任何配置改进建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    请将 C30更改为10µF Ω、将 C29更改为1µF Ω、这应将相位噪声提高到100kHz 偏移以下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您 的建议。

    我们将尝试验证此更改。