This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:LMX2595

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1180497/lmx2595evm-lmx2595

器件型号:LMX2595EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2595

我们可以设置功率和频率的其他 EVM 是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit、您好!

    通常、我们每个器件只设计一个 EVM、因此如果您希望测试 LMX2595、那么这是我们提供的唯一 EVM。

    最棒的

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经在使用此 EVM,我想知道具有不同部件的任何其他 EVM 是否可以同时支持频率和功率控制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    我不明白、您指的是什么电源控制? 如果您说的是射频输出功率、outa_PWR 和 OUTB_PWR 是用于设置射频输出功率的寄存器。